This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:AWR1443BOOST 和 IWR1443BOOST 的区别

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, AWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/807375/ccs-the-difference-awr1443boost-and-iwr1443boost

主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOSTAWR1443BOOSTIWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

AWR1443BOOST 和 IWR1443BOOST 在测量物体距离方面的差异。 如果有差异、应如何修改 AWR1443BOOST、以便 AWR1443BOOST 可以运行 IWR1443BOOST 演示。

我在运行时遇到问题:演示运行到天线初始化错误、无法继续运行。

如果你能帮助我,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    应用程序也应在 IWR1443上运行。 您无需进行任何更改。
    您能否指出您尝试运行的应用程序以及您所面临的确切错误?

    此致、
    Jitendra