This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:如何链接 HWA EDMA 和 DSP EDMA?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/840051/ccs-awr1843boost-how-can-i-link-hwa-edma-and-dsp-edma

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的问题是如何连接 HWA EDMA 和 DSP EDMA。

现在、我等待 EDMA 传输 (DSP L3内存到 HWA accel mem0)完成、然后启动 HWA EDMA 手动触发。

DSP L3内存-> HWA accel mem0 -> HWA DMA 手动触发-> HWA accel MEM2 -> DSP L3内存

我不想等待 EDMA 传输完成并自动启动 EDMA 触发器、如 ADC 交替模式。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎正在尝试在 AWR1443毫米波 SDK 演示中实现类似于2D FFT 处理的功能。

    请查看:

    文件://C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/demo/xwr14xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    部分:"数据路径-高精度二维处理"

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    这就是我发现的。