This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:EnergyTrace 图标、在 Windows 上使用带更新的最新 CCS、并且 XDS200调试探针在选择调试时呈灰色显示。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, TMDSEMU200-U, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/839989/ccs-msp432p401r-energytrace-icon-on-windows-using-latest-ccs-with-updates-and-xds200-debug-probe-greys-out-when-debug-is-selected

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACETMDSEMU200-UTMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我有一个定制的432开发板、代码运行(这不是问题)。

 这是我第一次启用 EnergyTrace、但是当我选择调试时、EnergyTrace 图标会从颜色变为灰色。

  我有一个 XDS200系列调试探针。

 有什么帮助?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XDS200 (TMDSEMU200-U)不支持 EnergyTrace。 仅 XDS110调试探针、可在各种 SimpleLink Launchpad 电路板中单独使用(TMDSEMU110-U)。

    此致、

    拉斐尔