This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MODA:如何使用 CCS8加载包含应用程序代码的服务包

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/835805/ccs-cc3220moda-how-do-i-load-service-pack-with-application-code-with-ccs8

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

为了使 RSSI 触发器代码正常工作、我需要加载'sp_3.10.0.5_2.0.0.0_2.2.0.6.bin'服务包。

使用 Uniflash、我可以将服务包和应用程序代码加载在一起、一切正常。 如果我随后离开服务包、则 RSSI 设置失败、因此我由此得出结论:每次我加载 CC3220时、我都需要加载服务包、并加载应用程序代码。

那么、如何在 CCS8中加载包含应用程序代码的服务包?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tunstall 用户,

    您可以使用 Uniflash 通过 MCU 映像和服务包来刷写外部串行闪存。 完成此操作后、器件将使用此 MCU 映像和服务包、直至其重新刷写。 当您在 CCS 中调试项目时、您要将 MCU 映像放置在器件的 RAM 或内部闪存中、然后执行。 这样、服务包不受应用程序代码的影响、除非您正在执行 OTA。

    总之、您应该能够刷写服务包、并在调试开发过程中使用的服务包时进行刷写。

    此致、

    Vince