This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:某些项目的内存查看器中不显示 SRAM 使用情况

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/863528/ccs-msp432e401y-sram-usage-not-visible-in-memory-viewer-on-some-projects

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

在 CCS 9.2中、使用 MSP432E401Y 处理器、如果我进入某些项目的 Memory Viewer、我可以看到闪存和 SRAM 的使用情况。 SRAM 使用视图对于确定我已为字符串、队列、阵列等所使用的静态空间量非常方便

在某些项目中、我只能看到闪存、但不能看到 SRAM 的使用情况。 是否需要切换一些设置以使 SRAM 可见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Viktorija Cecil"]在某些项目中,我只能看到闪存,而不能看到 SRAM 的使用情况。

    Memory Allocation 视图从链接器映射文件获取其信息。 此项目的链接器命令文件和映射文件是什么样的?

    客户能否向我们发送一个视图未正确显示 SRAM 使用情况的示例项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 tar 文件、其中包含我拥有的项目的相关文件、但在"Memory Allocation"视图中未显示 SRAM 使用情况。  

     请告诉我是否需要其他文件。 谢谢!e2e.ti.com/.../Deleted-Attachment.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    附件已删除。 您是否将其附加到电子邮件回复中? 您能否尝试将其直接附加到论坛上的回复、或通过私人对话将其发送给我? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    根据我们的离线对话、我正在跟进、让您知道我们仍在等待从客户那里收到完整的项目、以便我们能够重现并理解问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、等待听到客户的声音。  

    谢谢

    Viktorija