This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:构建演示工程失败

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/867161/ccs-iwr1642boost-failed-build-demo-project

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSMATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

1) 1)看不到 "导入 IDE " 图标 、因此 我在"Project Explorer"中单击"导入项目"  、然后继续   

演示  xWR16xx 毫米波传感器

然后我尝试编译 、但如果失败 、请参阅 编译控制台


****项目 MMW_DSS_16xx 的纯净配置调试构建****

"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 clean -O

DEL /F "xwr16xx_MMW_DSS.hex""configPkg\linker.cmd""configPkg\compiler.opt""xwr16xx_MMW_DS.xe674"
DEL /F "DSS_CONFIG_EDMA_util.oe674""DSS_DATA_PATH.oe674""DSS_LVDS_STRE.oe674""dSS_main.oe674""gen_twidle_fft16x16.oe674""gen_twidde_ff32x32.oe674""mmet_ove674" oveon_overt_oetrebe.4x"
del /F "dss_config_edma_util.d""dss_data_path.d""dss_lvds_stream.d""dss_main.d""gen_twiddle_fft16x16.d""gen_twiddle_fft32x32.d""mmwDemo_monitor.d""measure_pix_d"
rmdir /S/Q "configPkg\"
找不到 C:\Users\zachar.papkov\iwr11642_demo\MMW_DSS_16xx\Debug\DSS_CONFIG_EDMA_util.oe674
找不到 C:\Users\zachar.papkov\iwr11642_demo\MMW_DSS_16xx\Debug\DSS_CONFIG_EDMA_util.d
已完成清理

****构建完成****

****为项目 MMW_DSS_16xx 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

rm -f C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx/xwr16xx_mmw_dss.bin
Makefile:194:目标"预编译"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx/xwr16xx_mmw_dss.bin、...) 失败。

gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)

编译文件:"../DSS_MMW.cfg
调用:XDCtools
"c:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.c674 -p ti.platforms.c6x:IWR16XX:false:600 -r release -c "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3 "../DSS_MMW.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/dss_mmw_pe674.cfg 配置 DS_MMw.xe674 ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
制作 C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx/src/sysbios/sysbios.ae674 ...
gmake[1]:输入目录`C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx/src/sysbios
gmake[1]:没有为`all '执行任何操作。
gmake[1]:离开目录`C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx/src/sysbios
已完成库构建。
cle674软件包/cfg/DSS_MMW_PE674.c……
已完成构建:"../DSS_MMW.cfg

构建文件:"../DSS_DATA_PATH.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection_define=ccs_subtrends_defination="-subs_decomination="-file_display_subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination=-subs_decomination="-file_display_subs_defination=-file_display_subs_defination_sab-subs_defination=-subs_decomination="-subs_decomination="-file.cc_subs_decomination=-file.page=-subs_defination_sab-file_display_subs_defination=-file_display_subs_decome.page=-subs_defination=-subs_defination_sab_defin

>>编译失败
subdir_rules.mk:9:目标'dss_data_path.oe674'的配方失败
"./dss_data_path.c"、第793行:错误#20:标识符"mmWave_L3RAM_NUM_Bank"未定义
"./dss_data_path.c"、第793行:错误#20:标识符"mmWave_SHMEM_BANK_SIZE "未定义
在编译"../dss_data_path.c"时检测到2个错误。
gmake[1]:***[DSS_DATA_PATH.oe674]错误1.
编译文件:"../gen_twidede_fft16x16.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_exitude_subs_defination=-ccs_exit_defination=-exit_defination_definion_exit_defination=-ination_decomination=-exit_exit_decomination=-ctrag_subs_defination=-exit_decominion_subs_decomination=-r16x16x16page=-exit_ex-file_display_exit_exit_ex-page=-file_page=-cn_subs_defination_somination=-cn_subs_defination_somination_somine_display_subs_defination=-cn_subs_defination=-cn_subs_defination_somination=-
完成构建:"../gen_twidede_fft16x16.c"

编译文件:"../DSS_CONFIG_EDMA_util.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection_define=ccs_subsection_subsc_subsection=-out_config_subsprudpage=ctrab_define_subs_decomination=-out_subs_defination=-ctrab_defination=-ination_decomination_decomination=-subs_defination=-file_display_subs_decomination=-subs_decomination=-file_display_subs_decomination=-subs_decomination=-subs_decomination=-out_subs_decomination=-subs_defination=-out_subs_decomination=-subs_defination=-subs_defination=-file_display_
完成构建:"../DSS_CONFIG_EDMA_util.c"

编译文件:"../gen_twidedle_fft32x32.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_exitude_subs_defination=-ccs_exit_defination=x32_subs_define_display_subs_defination=-exit_defination_decomination=-exit_subs_defination=-exit_definion_subs_defination=-ination_decomination_defination=-ination_defination_defination_decomination=-ination_decomination_defination_defination_decomination=-ination_decomination_defination_decomination_defination=-ination_defination_defination_defination_decomination=-ination_decomination_defination_defination_dec.
完成构建:"../gen_twidedle_fft32x32.c"

编译文件:"../mmwDemo_monitor.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection=w_subtrads_defination="-subs_defination=w_subs_defination=-ctrab_subs_decure-file_display_subs=-w_subsepage=-wpg_subsepuls=-wag_subs=-w_subs=-file_display_subs=-wpg_subsepage=-display_subs=w_subsepage=-wag_subs=-wag_subs=-wds.combuls=w_subs=-w_subs=-display_subs=-wpg_subs=-wag_subs=-display_prob&ds.com_subs=-display_prob&ds.com_subs=w_
完成构建:"../mmwDemo_monitor.c"

编译文件:"../DSS_LVDS_STREE.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection=trads_defination="-subsc_file_display_subs_decures=-subfile_display_subsepage=west-subs_decure-subs_decomine_display_subs_decurity=-wage=-ctrads_defination=-subs_defination=-subs_defination_sab-subs_define-dss_defination=-rfrom_subs_defination_decomination=-subs_defination=-r.cc_subs_defination=-ination_defination=-rfrom_subs_defination_decomination=-r.cc_subs_defination=-file_display_subs_decomin
完成构建:"../DSS_LVDS_STREAME.c"

构建文件:"../rx_ch_bias 测量.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection_subsection=x_subtrad_subsection=-out_subsc_subs_defination=-ctrabout_subs_decurity=-subs_decurity=-ctrabout_subs_decurity=-out_subse-file_display_subs=-subsepage=-ctrad_subsepage=-subsepuls=-subs_decon_subs=-out_subs=-subs=-ctrad_subs=-out_subs=-ctrab_subs=-out_subsection_subs=-subs=-file_display_subsepage=g_subsepage=-subs=g_subsepage=-subsepage=g_
完成构建:"../rx_ch_bias 测量.c"

编译文件:"../DSS_main.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/zachar.papkov/iwr11642_demo/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection=rus_subsection=g_subsension_subs=-file_display_subs_defination=-ctrab_defination=-subs_decomination=-subs_defination=-subs_defination=-ine_display_subs_decomination=-subs_decomination=-subs_defination=-subs_defination=-r.cc_subs_decomination=-file_subs_decomination=-out_subs_decomination=-subs_decomination=-subs_decomination=-out_subs_decon_subs_decome.g.cc_subs=-out_subs=-file_display_subs
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。
gmake:***[全部]错误2.
已完成构建:"./dss_main.c"

Makefile:160:目标'all'的配方失败

****构建完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了 Industrial Toolbox v4.1.0、以及您从哪个位置导入项目?
    您是否在 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_1_0\labs\out_for_box_demo\16xx_mmwave_sdk 目录中看到两个.projectspec 文件?

    当我从 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_1_0\labs\out_for_box_demo\16xx_mmwave_SDK 目录导入这些项目并进行编译时、我会在 CCS 编译控制台中看到略有不同的命令、并且没有编译错误。 因此、您的项目有一些不同之处。

    请尝试重新安装 Toolbox 并重新导入工程、以查看是否有用。  

    为了供您参考、我附上了我的构建日志。

    e2e.ti.com/.../2816.build.log