主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28027、 C2000WARE、 TMS320F28379D、 TMDSEMU110-U、 TMDSHVRESLLCKIT
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好 我有一款全新的 LAUNCHXL-F28379D。 我无法调试演示程序。 我得到此错误:
IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.1.0.00007)
我使用的是 Code Composer Studio 版本9.0.1.00004的安装。 在 过去6个月中、我已成功地将此安装与 F28027 launchpad、TMDSCNCD28027控制卡和 F28069M launchpad 结合使用。
- 我将 Launchpad 插入 USB。 演示程序已启动。 我在 PC 上配置了一个串行终端、并确认串行通信工作正常。
- 我下载了 C2000Ware v:2.00.03、并 将 launchxl_f28379d 项目导入到 IDE 中。
- 我检查了目标配置。 TMS320F28379D.CCXML 处于活动状态。 我已尝试测试连接、但未返回错误。
- 我已检查引导配置开关。 这三个都处于向上位置。
- 我在 IDE 中单击了调试图标。 项目构建正常、但不会加载。 我得到上面复制的错误。
- 我重置 launchpad。 我对其进行了下电上电。 没有区别。
- 我将 TCLK 设置为100kHz。 没有区别。
我不是很好。 如何解决此问题?
谢谢、
Ciaran