请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SMV320C6727B-SP 工具/软件:TI C/C++编译器
我需要一些帮助来跟踪独立代码生成器安装程序。 我们使用的是 Code Composer Studio 3.3。 它附带6.0.8版的代码生成工具。 我想更新它以使用修补版本6.0.31。 我唯一找到这种方法的方法是安装较新版本的 code composer、并使用它安装修补的 CGT 版本。 但我们对整个团队的这种方法并不感兴趣。 我知道 有用于 CGT 的独立安装程序,我只是找不到用于此6.0旧版本的安装程序。 我还尝试将较新 CCS 下载的内容复制到较旧 CGT 的目录中,但当我将其指向较新版本时 CCS 看不到。 感谢你的任何帮助。