主题中讨论的其他器件: CC1350
工具/软件:Ubuntu 18.04.3 LTS 上的 Code Composer Studio 9.2.0
您好!
我不熟悉这个平台、我认为这可能是一个容易的问题。
我无法 将代码从 CCS /CC1350 Launchpad /空代码上传到 LAUNCHXL-CC1350-4。 我也尝试上传其他代码、但我运气不好。 我得到下面的错误代码。 是否有人曾遇到过相同的问题?
连接到目标时出错: (错误-151 @ 0x0) 连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一 返回错误状态或错误。 原因可能是 以下原因之一或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、 XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif' 文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序来验证 XDS100是否可以找到。 (仿真包8.3.0.00003)
如果我尝试使用 xcd100serial 命令:
~/ti/ccs920/ccs/ccs_base/common/uscif ./xds100串行 扫描 XDS100仿真器... 未在系统上找到 XDS100仿真器。