This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:在 CCS 环境中找不到 awr1843

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/846738/ccs-awr1843boost-cannot-find-awr1843-in-ccs-environment

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843AWR1642AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 AWR1843开发项目。 遗憾的是、我在 CCS 环境中找不到 AWR1843芯片。 我尝试按照 此链接中的说明进行操作、但它不起作用。 在 CCS 环境中对 AWR1843芯片进行编程应该怎么办? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    遗憾的是、该链接对我无效。

    您运行的是哪个版本的 CCS?

    请注意、在 macOS 版本的 CCS (仅限 Windows 和 Linux)上不支持这些器件。

    我已确认 CCSv9.1安装中存在 AWR1843。  我可以在 Project Wizard 和 Target 配置编辑器中看到它。  为了支持该器件、必须在安装 CCS 时安装对毫米波器件的支持。  如果未完成此操作、您可以通过再次运行 CCS 安装程序来添加支持、将其指向您的现有安装、然后选择添加毫米波。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。 我正在 Windows OS 上使用 CCS 版本7.4。 在安装 CCS 时、我还为毫米波器件选择了选项。 在创建新的 CCS 工程时、我可以在列表中看到 AWR1443和 AWR1642、但不能看到 AWR1843。  是否有办法解决这个问题? 还是必须将 CCS 升级到最新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    您将需要安装较新版本的 CCS。  我检查了7.x 和8.x 的安装,awr1843不在那里,但在9.x 的安装中,它在那里。  无法从 CCSv7.4更新到9.x

    此致、

    John