This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:保存到主机的存储器文件如何在编程级别工作?

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/845441/ccs-tms320c5505-how-is-memory-file-saving-to-host-computer-works-in-programming-level

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

我被引导到这个位置:

CCS 帮助(Help -> Help Contents -> Code Composer Studio Help -> Views and Editors -> Memory View -> Data File Formats)

找到的内存数据可以保存到主机计算机并从中加载以进行处理。

这是否意味着当我将保存和加载设置设置为相同的文件和存储器位置时、我可以将其用于程序存储器或堆存储?

例如:

int16 * heapMemory =(int16 *) malloc (48000 * sizeof (int16));//当设备内存被占用时,该内存被分配到主机计算机中?

非常感谢!!!! 如果我错了,请引导我找到正确的答案:))))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Harry Chan"]找到的内存数据可以保存到主机计算机并从中加载以进行处理。

    是的。  但此类操作只能通过 CCS 执行。  无法在 C5500系统上运行的程序内执行这些操作。

    [引用 user="Harry Chan ]Int16 * heapMemory =(Int16 *) malloc (48000 * sizeof (Int16));//当设备内存被占用时,此内存在主机中分配?

    否  此存储器从器件存储器中分配。

    谢谢、此致、

    乔治