工具/软件:Code Composer Studio
昨天、我在尝试写入 EVM5517 DSP 的寄存器时遇到了困难。 今天,我似乎已经大大倒退了。
我想我可能已经尝试过"运行/加载..." 命令、尝试将我的程序发送到 DSP。 现在、我只能在尝试调试时收到以下错误消息:
连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。
(仿真包8.1.0.00012)
在执行"加载"命令时是否可能覆盖了 EEPROM? 如果是这样、我如何重新编程 EEPROM?
提前感谢。