This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 垃圾箱制造商

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/757844/bin-maker

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好
我的工具:
操作系统:Linux Fedora
CCS:5.3
DSP:C6455
也许我应该用另一种方法来问。
如何将"*。out"文件转换为"*。bin"文件、以便根据我的工具启动 DSP?(通过并行闪存启动)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最近有类似的主题、我是否建议从那里的收据开始、看看它是否对您有用。

    e2e.ti.com/.../2762454

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Dariush Karami"]如何将"*.out"文件转换为"*.bin"文件,以便根据我的工具启动 DSP?(通过并行闪存启动)[/quot]

    我不确定本例中所需 bin 文件的确切规格。  但它可能与使用 tiobj2bin 实用程序生成的文件相同。  此实用程序与目标无关。  尽管 有关 它的这个论坛主题适用于 C2000、但它仍然很有用。

    谢谢、此致、

    乔治