This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCSv8.2安装

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/753146/ccs-codecomposer-ccsv8-2-install

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

在 SUSE Linux 64位服务器中安装 CCS v8.2时遇到问题。  

 

我下载了 v8.2离线安装程序。 当我输入./CCS_setup.bin 时、不会显示任何内容。 我尝试了 sudo 但没有。 这不奏效。 解压缩后找不到任何相关文件。 以下是安装日志。

希望大家能给我一些帮助。

提前感谢您、

Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    请在此处附上该日志吗?

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我得到的所有东西。
    --------------------------

    VIM ccs_8.2.0.00007.log
    日志从2018年12月6日14:49:47开始
    首选安装模式:无人值守
    尝试在无人参与模式下初始化安装程序
    模式无人值守已成功初始化
    [14:49:47]找到的模式
    [14:49:47] SUSE
    [14:49:47] installer_command_line_arguments:

    [14:49:47] installer_command_line_arguments:
    [14:49:48]产品名称 Code Composer Studio 8.2.0
    [14:49:48]产品版本8.2.0.00007
    [14:49:48]
    准备安装
    准备安装
    解压缩文件
    解压缩文件
    解压缩文件
    解压缩文件
    解压缩文件
    解压缩文件
    解压缩文件
    [14:49:48] admin = 1
    [14:49:48] installertype = setup
    [14:49:48] ccsinstaller_name ccs_setup_linux64_8.2.0.00007.bin
    [14:49:48]安装程序:/usr/local/share/CCS8.2.0.00007_linux-x64/ccs_setup_linux64_8.2.0.00007.bin
    执行 chmod -R 777 "/tmp/ccs_4dc0ef71-a690-4897-691e-d0d88cfa3c73/tcl
    脚本退出代码:0

    脚本输出:


    脚本 stderr:


    执行 chmod -R 777 "/tmp/ccs_4dc0ef71-a690-4897-691e-d0d88cfa3c73/util
    脚本退出代码:0

    脚本输出:

    "CCS_8.2.0.00007.log" 128L、4949C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="rui zhang43">我在 SUSE Linux 64位服务器中安装 CCS v8.2时遇到问题。  [/报价]

    遗憾的是、SUSE 不是我们经过测试的环境之一、因此我们目前无法重现或验证您报告的错误。  

    请尝试在支持 的 Linux 主机之一上安装和使用该产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    v3.3之后是否有任何版本支持 SUSE?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、不 这不是我们已验证/支持任何 CCS 版本的环境。