主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 AWR1443
您好!
有时、我有一段非常具有挑战性的时间将二进制文件刷写到器件中。 我在控制台窗口中收到一条错误消息、指出 COM 端口不存在、繁忙或没有正确的权限。 COM 端口存在并在控制台窗口中报告。 它不应很忙、因为 uniflash 是唯一使用它的活动、权限正确。 我多次反复地加载涉及下电上电和按下 LOAD 按钮的二进制文件。 这是一大浪费时间。
我尝试使用命令行方法来避免使用 uniflash GUI、但无法使其正常工作。 您能不能建议我做了些什么。 我已查看过过去的帖子、但没有任何幸运。
/home/akd/ti/uniflash_4.3.1/dslite.sh --mode serial -c /home/akd/Desktop/adi/mmwave/IWR1443.ccxml -s comport=/dev/ttyACM0 -f /home/akd/Desktop/adi/mmwave/xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin,1 /home/akd/Desktop/adi/mmwave/xwr14xx_mmw_demo_mss.bin,2.
或
/home/akd/ti/uniflash_4.3.1/dslite.sh --mode serial -c /home/akd/Desktop/adi/mmwave/IWR1443.ccxml -l /home/akd/Desktop/adi/mmwave/fuse/generated.ufsettings -f /home/akd/Desktop/adi/mmwave/xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin,1 /home/akd/Desktop/adi/mmwave/xwr14xx_mmw_demo_mss.bin,2.
其中 generated.ufsettings 包含
{"串行连接/Cortex_R4_0":{"comport":"/dev/ttyACM0}
请告诉我我出错了什么。
谢谢。
阿尔