请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我有一个使用 AM3359的定制板、我们面临以下问题。 运行 fsclean.bat 后、将出现以下错误消息:
CS_DAP_DebugSS:错误:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包0.0.0.0)
CortxA8:错误:(错误-1025 @ 0x0)内部错误:无效错误代码。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在、请报告错误。 (仿真包5.1.507.0)
当前电路板已从工作单元中移除。 此外、采用类似设计的电路板不会出现此故障。
在缩小可能出现的问题的范围时、您有哪些建议?
谢谢、