主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 MSP-FET430UIF、 MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有问题、几乎尝试了所有东西、但没有成功。
因此、我需要设置 TPS65917EVM 的 MSP430以使用 SPI 通信(合作伙伴订购产品)、并且我想为其刷写 USB2ANY FW。
我已将 MSP-FET430UIF 外部调试器接口连接到 EVM 的 JTAG (电源跳线关闭)、USB 也已连接。
GUI 可识别电路板、并可进行设置。
CSS 可精细地识别调试器。
但是、当尝试刷写(调试) MSP 时、会发生下一件事:
1.构建代码
编译完成后、启动调试器、并尝试连接到电路板。
FET 的红色 LED 开始闪烁(在数据表中闪烁=减分->)、类似于2-3次
EVM 的复位 LED 亮起。
5.出现 Windows 设备断开连接的声音(Tudum)。
6.CSS 给出错误: MSP430:连接到目标时出错:未知器件
7.取消错误窗口设备插入声音播放(TUDUM)后。
就是这样。 SMPS 和 GUI 均无偏置、无调试、电路板工作正常。 但无法刷写。
有什么想法吗?
我尝试通过 JTAG、USB 供电、尝试断开或连接稳压器的电源、尝试仅使用 JTAG、尝试使用2个不同的调试器(FET)、尝试使用不同的 USB 端口、尝试完全重新安装 CSS、尝试使用调试器和 LP5529调试器版本的编译 (我知道 LP 适用于 launchpad、但谁知道)、尝试降级和升级 FET 的 FW 等
非常感谢:)
祝你度过美好的一天!
-Szabi