工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我在这篇文章中遇到了完全相同的问题:
https://e2e.ti.com/support/development_tools/compiler/f/343/t/325734
我现在将 CCS 7.4与编译器 TI v17.9.0.STS 搭配使用。 应用程序。
在上述帖子中、问题似乎来自编译器 C6000。
是否计划对编译器 C2000进行校正?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我在这篇文章中遇到了完全相同的问题:
https://e2e.ti.com/support/development_tools/compiler/f/343/t/325734
我现在将 CCS 7.4与编译器 TI v17.9.0.STS 搭配使用。 应用程序。
在上述帖子中、问题似乎来自编译器 C6000。
是否计划对编译器 C2000进行校正?
谢谢
如果不使用--program_level_compile,则可能会遇到完全不同的问题。 仅构建一个文件时是否会出现此问题? 如果是、请按照文章 如何提交编译器测试用例中的说明提交测试用例。
谢谢、此致、
乔治
[报价用户="A GIR]我找不到检查位置! 您能告诉我可以在哪里查看吗?
我假设您使用 Code Composer Studio 进行构建。 若要查看编译选项对话框、请右键点击工程名称、然后选择显示编译设置。 有关 CCS 工程编译的更多信息、请参阅 CCS 工程和编译手册一文。
[引用 user="a GIR"]如果我处于优化级别4,则仅在链接时发生错误。
在这种情况下、重现问题的唯一方法是提交完整项目。 请按照文章 Project Sharing 中所述对其进行压缩、然后将该 zip 文件附加到您的下一篇文章中。
谢谢、此致、
乔治
感谢您提交测试案例。 我可以重现问题。 我在 SDOWP 系统中提交了 CodeGen-4605以进行调查。 欢迎您在我的签名中使用下面的 SDOWP 链接进行访问。
解决方法是不使用任何匿名结构或联合体。 请始终为其命名。 我将私下向您发送有关您的源代码的特定详细信息。
后来又增加了进一步的澄清. 为避免出现此问题、结构体或联合体必须同时具有标签和名称。 例如...
struct struct_tag{ int field1; int field2; //等 }struct_name;
请注意所有大写字母中的这些语法标记。 为避免这一问题,必须存在这些问题。
谢谢、此致、
乔治
[引用 user="a GIR"]然后我通过私人邮件发送给您
我收到了这个测试用例。 谢谢!
[引用 user="a GIR"]对于此项目,带有 void 名称的结构类型可以正常工作。
不幸的是、我一开始误解了您。 现在、我知道您的意思。 您说、在某些情况下、您使用的结构要么没有标签、要么没有名称。 在这种情况下、考虑到报告的错误、您会期望编译失败。 但它成功了。 为什么?
这是一个合理的问题。 不幸的是、我没有解释。 此时、我们并不知道错误的所有情况。 有时、没有标签或名称的结构会导致问题、有时甚至不会。 显然还有其他情况必须存在,目前还不知道这些情况。 我希望在调查错误的原因时、这一点将变得更加清晰。
谢谢、此致、
乔治