请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5659 工具/软件:TI C/C++编译器
支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/嵌入式产品开发工具/Code Composer Studio/CCS Desktop IDE/CCSv6一般问题/
您好!
我以前遇到过这方面的问题、但现在 我正在 CCS7中执行一个新项目(我怀疑 CCS6或7是否是问题)
我很沮丧想要做一些简单的事情! 我只想为单个输出或输入端口引脚使用名称。 例如:要将端口位设置为1、我只想说 RED_LED=1;
请告诉我 执行此操作的最简单的方法、无论是定义的结构/宏 、还是其他任何结构。
而不是使用 P1OUT ^= BIT0;
如果是 I
#define RED_LED= B8_0 (&P0OUT)
#define B8_0 (x)(((volatile struct bits8 *)(x))->b0)
我得到一个(预期错误#29表达式)
非常感谢
谢谢你