This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430G2553:所有微控制器语法的站点或 PDF

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/673131/compiler-msp430g2553-sites-or-pdfs-of-all-the-microcontroller-syntax

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我刚刚进入微控制器、我想知道是否有人有指向 pdf 的链接或列出了微控制器编程的所有不同语法的站点?

我知道相当多的 C 语言并且知道硬件方面、所以结构并不是一个真正的问题、我真的需要强调 P2SEL 之类的东西、这意味着你在做这个或者 BIT1对应于这个其他东西。

我已经在这方面谷歌了很多东西、可能可以管理我找到的链接、但是如果任何人有一个网站或 pdf、在一个地方包含所有信息、那我会非常感激。 对于此主题的任何其他有用链接、我们也非常感谢。

我找到了一个非常好的链接:(Launchpad)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430编译器手册 中有一节名为 "德州 仪器(TI)的相关文档"。  该部分包含许多 MSP430用户指南的链接。  这些手册特别介绍了 MSP430的指令集。

    谢谢、此致、

    乔治