This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H14:从 DSP 内核编译我的项目

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/692280/ccs-66ak2h14-compiling-my-project-fro-dsp-cores

器件型号:66AK2H14

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想知道、对于为 DSP 内核编译项目、是否需要执行任何特定的步骤? 我想在 DSP 内核上加载我的构建、但当我这么做时、我无法通过 JTAG 对其进行调试、并出现以下错误。

*IcePick_D_0:GEL:文件:C:\Users\Hardware\Desktop\Testing\Parallel_clisting.out 与目标类型不匹配,未加载。

此致、

Murtaza Ali

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    听起来程序和您尝试加载的 CPU 之间不匹配。 请确保为您的项目配置了正确的 CPU、并且在您尝试加载程序时调试上下文是正确的。

    您如何加载程序? 遇到错误时、您能否提供整个 CCS IDE 的屏幕截图?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 ki:

    我的 PC 所拍摄的屏幕截图质量不高,也不可见,您能为我提供如何在 DSP 内核3上加载程序,然后开始调试的步骤吗?

    如果仍然需要提供屏幕截图、那么我将提供它。

    谢谢  

    Murtaza  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了两个视频。 我没有您的确切目标、因此我使用了另一个多核器件。 在这两个视频中、我将加载到器件的 DSP 内核3。 在一个视频中、我将使用"Debug project"选项并选择我希望加载/调试的 CPU。 在另一个视频中、我将启动一个无工程调试会话、然后明确选择要连接和加载到的 CPU。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/vids.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ki:

    感谢观看视频,我有另外一个问题,您在视频所示的过程中需要 JTAG 连接?
    我的意思是在将 JTAG 与电路板连接后,我应该遵循以下步骤?

    谢谢
    Murtaza Ali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Murtaza Ali8"]我是说,在将 JTAG 与电路板连接后,我应该遵循以下步骤?

    对于第一个视频、该过程将自动启动调试会话并自动连接到目标。

    在第二个视频中、该视频介绍了如何手动启动调试会话以及如何手动连接到所需的内核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ki,

    按照以下步骤开始调试。  

    1) 1)为我的代码构建输出文件  

    2) 2)通过由以下命令组成的脚本加载相应的代码  

    "mpmcl 复位 dsp0  

    mpmcl 加载 DSP 0群集.out

    mpmcl 运行"

    3) 3)然后启动我的调试会话并连接到目标配置。

    4) 4)我与调试器建立了连接、但它不会创建任务、而我的调试器会卡住。

    注意:IPC (在内核之间实现处理器间通信)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、请勿在较旧的主题中发布不相关的后续问题。 此外、请勿跨线程复制帖子。 这使其他人更容易关注讨论。

    请继续讨论您的另一个主题:
    e2e.ti.com/.../2562402

    谢谢
    Ki