工具/软件:Code Composer Studio
早上好、
我有一 个 UCD3138A64CEVM-660卡,我下载了一个名为"UCD3138HSFBEVM_029"的固件 。
当我使用[Active-UCD3138]进行构建时 ,我没有错误。
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
早上好、
我有一 个 UCD3138A64CEVM-660卡,我下载了一个名为"UCD3138HSFBEVM_029"的固件 。
当我使用[Active-UCD3138]进行构建时 ,我没有错误。
感谢你的帮助
您好!
[引用 user="Zi123D CH123KHA"] 当我使用[Active-UCD3138]进行构建时 ,我没有错误。
实际上、由于无法识别命令、自定义预编译步骤看起来会失败。
[引用 user="Zi123D CH123KHA"]但当我更改为我的设备时,我会得到这些错误 [/引用]
这些是常见的构建错误。 第一个错误是说编译器无法找到 PMBusRegs 的定义位置。 您是否包含定义它的所需头文件? 它是在哪里定义的? 我不熟悉此示例、因此我不知道。 但是、请确保您拥有所需的所有头文件及其正确的搜索路径
至于下一个错误:
https://stackoverflow.com/questions/43963889/variable-was-declare-with-a-never-completed-type
最后一个误差显而易见。 您在代码中缺少#endif。 当编译器指出#endif 缺失时、通常具有比#endif 更多的#ifdef。 配对每个打开/关闭令牌、查看是否可以找到不匹配。
谢谢
Ki