请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2806 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在该项目中、我们的大楼收到了以下警告:
可以看到、警告指的是第566行、实际上该行为568、当我按照建议插入括号时
系统无法识别此修复程序、在第565或567行使用自动修复程序时、会在这些行中插入括号。
我已经尝试了项目的清理和重建、但没有改变这种情况。
此外、此解决方案和项目在两台不同的计算机上运行、这两台计算机通过强制文件控制系统使用相同的项目和配置。
(在阅读有关使用 CCS 时应将哪些文件放入其存储库的说明后)。
在我的同事的计算机中、此警告完全不会出现。
我们将感谢您的任何帮助、
谢谢、
Amitai