This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375S:对于 CCSv612用户、PCN# 20180523001.1:拖放;丢弃 CCS CGTool CGTv6.4.6

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/716015/ccs-tms320f28375s-pcn-20180523001-1-for-a-ccsv612-user-drag-drop-the-ccs-cgtool-cgtv6-4-6

器件型号:TMS320F28375S

工具/软件:Code Composer Studio


您好!
您能否告诉我们如何将 CGTool (CGTv6.4.6)安装到 CCSv8.1.0中?
或者、您是否同意从 CCSv6.1.2拖放文件夹"ti-cgt-C2000_6.4.6"?


我的试用:

不能以礼貌的方式安装确切的版本:
Help -> Install New Software 菜单显示 CGTv6.4.12、但不显示 CGTv6.4.6。

作为试用、复制了 CGTv6.4.6文件夹"ti-CGT-C2000_6.4.6":
 从:C:\ti\ccs612\ccsv6\tools\compiler\ti-cgt-C2000_6.4.6
 更改为  :C:\ti\ccs810\ccsv8\tools\compiler\ti-cgt-C2000_6.4.6
只要我进行了简短测试、结果就没有问题、但我们想问 TI 是否同意此副本。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler_Version_Numbers_and_What_They_Mean

从 wiki 上我了解到、CGTv6.4.12只是 CGTv6.4.6的 bux 修复程序、它们非常接近。


但我的客户可能希望版本完全匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拖放文件夹方法是可以的、但您还应该能够使用 Help -> Install New Software 菜单从 CCS 8.1安装该版本。

    如果取消选中"仅显示最新版本..."复选框 然后您应该能够看到/选择 v6.4.6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aartis、
    非常感谢。 我可以执行同样的操作。