This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069F:构建不再起作用 CCS7

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/715175/ccs-tms320f28069f-building-no-longer-works-ccs7

器件型号:TMS320F28069F

工具/软件:Code Composer Studio

我必须安装 Java 升级才能启动并运行 STM32项目的 Eclipse 版本。 现在、CCS 在之前处理过的构建操作期间抛出错误。  现在、对于头文件中定义的符号、我会得到符号未解析错误。  这种气味像某种路径问题、但我看不出它可能来自何处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您能否保存完整 的构建日志 并将其附在此处供我们查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已附加构建日志


    ****项目 Universal_MDC 的纯净配置版本构建****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k clean
    DEL /F "Universal_MDC.hex"通用 MDC.out"
    del /F "MDC_motorcontrol_SOURCE \CodeStartBranch.obj ""MDC_motorcontrol_SOURCE \I2Thandler.obj "MDC_motorcontrol_SOURCE \ADC.MDC "MDC_motorcontrol_SOURCE \Clark_SOURCE \MDC_MOADC.obj "MDC_MOmotorcontrol_SOURCE 控制\MDC_SOURCE "MDC_MOADC.obj "MDC_SOURCE "MDC_SOURCE "MDC_MOADC.obj "MOADC_SOURCE 控制\ADC_SOURCE "MDC_SOURCE "MDC_MOADC.obj 控制\MDC "MOADC_SOURCE
    del /F "MDC_motorcontrol_sources\wdog.obj""MDC_UART_SOURCE \BTG_comm_prot.obj""MDC_UART_SOURCE \BTG_routines.obj""MDC_UART_SOURCE \comm.obj""UART_SOURCE \scalar.obj""MDC_SOURCE \testExec.obj"
    DEL /F "MDC_MOADCONTING_SOURCE \I2Thandler.d""MDC_MOADCONTING_SOURCE \ADC.D""MDC_MOADCONTING_SOURCE \clk.d""MDC_MOmotorCONTING_SOURCE \IADC_MOADC.SOURCE "MDC_MOADC_CONTINTRING_SOURCE "MDC_SOURCE "MDC_SOURCE "MDC_MOADC.d"MDC_MOADC_SOURCE "MDC_SOURCE "MDC_CONTING_SOURCE "MDC_SOURCE "MDC_MOADC.d"MDC_SOURCL.SOURCE "\ADC.d"MDC_CONTING_SOURCE "MDC_MOVES控制"MDC_SOURCE "MDC_SOURCE "MDC_SOURCL.SOURCE "MDC_SOURCE "MDC_SOURCL.SOURCE "MDC_MOADC.d"\ADC.d\ADC.d"MDC_SOURCE "MDC_MOADC.d"MDC_MOVES控制"MDC_MOADC.SOURCL.SOURCE "MDC_SOURCE "MDC_SOURCL.SOURCE "MDC_MO
    DEL /F "MDC_UART_SOURCE \scalar.d" MDC_UART_SOURCE \testExec.d"
    DEL /F "MDC_motorcontrol_SOURCE \CodeStartBranch.d""MDC_motorcontrol_SOURCE \usDelay.d"
    找不到 C:\Users\mwood\workspace_v7\Universal_MDc\Release\MDC_motorcontrol_sources\CodeStartBranch.d
    '已完成清洁'
    '

    ****构建完成****

    ****为项目 Universal_MDC 构建配置版本****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k all
    '生成文件:./MDC_motorcontrol_source/CodeStartBranch.asm'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 --opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers /Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g --include_path="c:--include_remote_remote_control-rom_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_tr
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/CodeStartBranch.asm'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/I2Thandler.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt ---float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers /Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:"-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="C:-compile_remote_remote_remote_control-trom_remote_remote_remote_remote_remote_remote_control-transcore.come"-tproc-ature_memory_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_control-"-rom_rom_rom_rom_
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/I2Thandler.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/adc.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_control-preproc_memory_control-memory_memory_control-rom_rom_rom_board_rom_board_rom_board_board_rom_board.c"-preproc_control-preproc_rom_rom_rom_control-rom_rom_rom_rom_board_rom_board_board_rom_rom_rom_board_rom_board_rom_board_rom_board_board_
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/adc.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/Clarke.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 --opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers /Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g --include_path="c:--include_remote_control-memory_remote_remote_control-rom_rom_rom_board_predrom_rom_rom_rom_rom_rom_board_rom_board_board_romage-preproc_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_board_board_rom_rom_rom_board_rom_pre_rom_rom_control-rom_rom_rom_rom_rom_
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/Clarke.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/clk.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include -define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_control-refrom_rom_board_board_board_predrom_control-rom_rom_rom_board_rom_board_board_board_board_rom_board_pred_rom_rom_rom_rom_rom_rom_board_board_board_rom_rom_board_rom_board_rom_rom_board_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_ovak_ovak_
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/clk.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_sources/cpu.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g --include_path="c:--include_board_support="crom_board_supource_memory_control-board_memory_memory_memory_control-board_memory_memory_memory=rom_control-board_memory_board_memory_memory_control-board_memory_memory_memory_rom_board_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_board.cp_rom_board_board
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_sources/cpu.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/cpu_time.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_control-preproc_time_memory_memory=memory_memory_time_memory_rom_rom_rom_board_rom_board_board_board_time.combrom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_pre_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_control-rom_rom_rom_rom_
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_sources/cpu_time.c'
    '
    '生成文件:./MDC_motorcontrol_source/flash.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_control-refrom_board_memory_board_memory_suprom_control-rom_rom_board_rom_board_board_board_sup两者 之间的关系。
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/flash.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/FW.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g --include_path="c:--include_path="c_defination_defination_dorit_suprom_rom_board/memory_control-rom_board_suprom_board_board_sup源 代码-rom_board_board_suprom_board_sup两者 之间的关系。
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/FW.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/GPIO.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:--include_board_support="c_dorit_rom_rom_board_suprom_control-rom_rom_rom_board_board_predirectory=-rom_rom_rom_rom_rom_board_rom_rom_board_board_rom_board_board_romage-rom_rom_rom_board_rom_rom_rom_rom_board_board_pre_rom_rom_rom_rom_rom_rom_
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/GPIO.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/hal.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers "-include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_control-memory_remote_control-rom_rom_ature_rom_remote_remote_remote_remote_remote_memory="-rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_romage-"--rom_preproc_control-rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_romage-"-"-_pre
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/hal.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/ipara.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_control-preproc_remote_remote_control-memory_memory=rom_rom_rom_rom_board_rom_board_preparature_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_-"--rom_rom_ov_preparation"-rom_control-rom_pre
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/ipara.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/MDC_motorcontrol.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_control-memory_memory_control-memory_membrom_control-rom_board_board_remote_remote_control-rombrom_rom_board_rom_board_board_board_sup两者 之间的关系。
    "./MDC_motorcontrol_source/MDC_motorcontrol.c"、第489行:警告#225-D:隐式声明函数"Memcopy"
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/MDC_motorcontrol.c'
    '
    '生成文件:./MDC_motorcontrol_source/Memcopy.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers "-include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -memory_control-memboard_predrom_control-memory_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_ov_control-rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_ov_control-rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_ov_control-rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/Memcopy.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/osc.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_suprom_control-rom_board_preovensorit_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_romage-rom_board_rom_content/preov_control-rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_control-rom_rom_rom_rom_rom_content/ov_content
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/osc.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/pid.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers "-include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=FAST_ROM_V1p6 -g -comprendore_memory="c_priendor_control-mc_dapricategrobrom-rom_memory-rom_control-rom_rom_rom_rom_rom_board_sup源 代码-rom_board_supboard_sup源 代码-rom_board_board_sup源 代码-rom_suprom_board_board_board_sup两者 之间的关系。
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/pid.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/PIE.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_suprom_control-rom_board_predrom_rom_rom_board_board_board_romage-predirectory_rom_rom_rom_rom_board_rom_board_board_board_sup两者 之间的关系。
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/PIE.c'
    '
    '生成文件:./MDC_motorcontrol_source/pktResponse.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include -define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_Response_control-memory_refrom_memory_memory_memory_control-preproc_memory_memory_memory_memory_memory_control-control-rom_memory_memory_memory_memory_memory_preproc_control-control-rom_memory_memory_memory_memory_memory_memory_memory_memory_control-control-rom_memory_rom_
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/pktResponse.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/pll.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include -define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="C:-include_board_path="c_source_control-rom_remote_remote_control-rom_rom_remote_remote_remote_control-rom_rom_rom_rom_rom_romage-rom_preproc_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_-"-preproc_control-rom_control-rom_rom_rom_rom_rom_
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/pll.c'
    '
    '生成文件:./MDC_motorcontrol_source/PWM.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:--include_path="c_source_warning_dcontrol-mcrom_memory_memory=rom_rom_board_board_board_board_sup源 代码-memory_board_memory_sup两者 之间的关系。
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/PWM.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/pwr .c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers /Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g --include_path="c:--include_board_warnature_memory=memory_suprom_board_board_sup源 代码-suprom_board_board/memory_board_suprom_board_sup两者 之间的关系。
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/pwr .c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/sci.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_control-refrom_rom_board_board_predrom_control-rom_rom_rom_board_rom_board_board_board_board_sup源 代码-rom_board_sup两者 之间的关系。
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/sci.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/SPI.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:--include_remote_control-spi_remote_control-rom_memory=spi_sup源 代码-board_suprom_suprom_board_suprom_board_board_sup两者 之间的关系。
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/SPI.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/svgen.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers /Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:--include_board_support_memory=memory_control-memory_memory_memory_control-refrom_memory_memory_memory_memory=rom_control-control-rom_memory_memory_memory_memory_memory_memory_memory_memory_control-rom_memory_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_board
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/svgen.c'
    '
    '生成文件:./MDC_motorcontrol_source/svgen_curry.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers /Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:--include_currency_control-memory_memory_memory_memory_memory_control-refrom_memory_memory_memory_memory_memory=rom_control-rom_memory_memory_memory_memory_control-rom_memory_memory_memory_memory_memory_rom_board_memory_memory_memory_control-rom_memory_memory_rom_rom_
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/svgen_curry.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/timer.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g --include_path="c:--include_remote_control-memory_memory_memory=memory_timer_control-memory_memory_timer_control-memory_rom_rom_rom_board.proc_timer_control-rom_rom_board_board_remote_remote_remote_remote_control-rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_board.c"-preproc_timer_control
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/timer.c'
    '
    '生成文件:./MDC_motorcontrol_source/usDelay.asm'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_suprom_suprom_board_board_suprom_board_board_remote_control-memory_memory_memory="-sensoritory_delive_memory_memory_board_board_memory_board_refrom_control-rom_memory_memory_board_board_memory_memory_supory_memory_board_memory_board_board_memory_board_sup
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/usDelay.asm'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/user.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:--include_path="c_dorit_memory_control-memory_memory_board_suprom_board_board_suprom_board.rom_board_sup源 代码-memory_board_board_memory_board_board_memory_control-memory_memory_memory_control-rom_memory_memory_memory_control-rom_memory_rom_rom_board_board_board_
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第840行:警告#225-D:隐式声明函数"ceil"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第840行:警告#225-D:隐式声明函数"log"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第842行:警告#225-D:隐式声明函数"pow"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第924行:警告#225-D:隐式声明函数"ceil"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第924行:警告#225-D:隐式声明函数"log"
    "../MDC_motorcontrol_source/user.c"、第926行:警告#225-D:隐式声明函数"pow"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第937行:警告#225-D:隐式声明函数"ceil"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第937行:警告#225-D:隐式声明函数"log"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第939行:警告#225-D:隐式声明函数"pow"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第949行:警告#225-D:隐式声明函数"ceil"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第949行:警告#225-D:隐式声明函数"log"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第951行:警告#225-D:隐式声明函数"pow"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第961行:警告#225-D:隐式声明函数"ceil"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第961行:警告#225-D:隐式声明函数"log"
    "./MDC_motorcontrol_source/user.c"、第963行:警告#225-D:隐式声明函数"pow"
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/user.c'
    '
    '构建文件:./MDC_motorcontrol_source/wdog.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers -include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers "-include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include "-define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:-memory_suprom_control-rom_board_predrom_rom_rom_board_board_board_romage-rom_board_board_board_sup源 代码-rom_board_over_warnation_sensore_control-rom_romage-rom_board_rom_board_board_rom_board_rom_rom_rom_board_ove_display_rom_rom_ove_board_romage-content/ov
    '完成的建筑:./MDC_motorcontrol_source/wdog.c'
    '
    '构建文件:./MDC_UART_SOURE/BTG_comm_prot.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 --opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define =FAST_ROM_V1p6 -g --include_path="C:--include_board_rom_probrom_rom_rom_rom_prob_rom_rom_rom_rom_prob_tag_rom_prob_rom_rom_rom_rom_rom_pro_rom_rom_pro_rom_rom_rom_rom_pro_rom_rom_pro_rom_rom_rom_pro_rom_rom_rom_rom_rom_rom_pro_rom_rom_pro_rom_rom_rom_rom_rom_
    '完成的构建:./MDC_UART_SOURE/BTG_comm_prot.c'
    '
    '生成文件:./MDC_UART_SOURCE /BTG_routines.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 --opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define =FAST_ROM_V1p6 -g --include_path="C:--include_path="c_rom_rom_rom_prob_board/prebuild_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_prob_rom_rom_problus_rom_rom_prob_rom_prob_rom_prob_rom_problic_decon_problog_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_prob_problic/probl
    '完成构建:./MDC_UART_SOURE/BTG_routines.c'
    '
    '构建文件:./MDC_UART_SOURCE / comm.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:--exc_rom_rom_exion_rom_rom_exit_rom_rom_rom_decominat_rom_rom_rom_rom_ex-preomin_rom_rom_rom_rom_rom_rom_ex-rom_rom_rom_ex-rom_rom_rom_ex-rom_rom_rom_prob_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_
    '完成构建:./MDC_UART_SOURCE / comm.c'
    '
    '构建文件:./MDC_UART_SOURCE /标量.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define=fast_rom_v1p6 -g -include_path="c:--include_path="c_rom_rom_reat_rom_rom_rom_us_rom_rom_romus_romage="-preproc_rom_rom_rom_us_rom_rom_rom_romage-rom_us_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_pro_rom_rom_rom_us_prob_romage-rom_rom_prob_
    '已完成构建:./MDC_UART_SOURCE /标量.c'
    '
    '生成文件:./MDC_UART_SOURCE /testExec.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_motorcontrol_headers --include_path="C:/Users/mwood/workspace_V7/Universal_MDC/mdc_uart_headers --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include --define =FAST_ROM_V1p6 -g -include_path="c:--include_path="c_decurity/testude_rom_decurus_rom_rom_rom_board/predrom_decon_romisorit_rom_rom_rom_rom_rom_rom_rom_board-"-prob_board/prob_board_prob_rom_board_prob_rom_prob_rom_rom_ecurus_ecurus_econ_rom_
    '完成构建:./MDC_UART_SOURCE /testExec.c'
    '
    '构建目标:universal_MDC.out'
    '调用:C2000链接器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=softlib -O2 -opt_for_speed=2 -define=FAST_ROM_V1p6 -g -diag_warning=225 --display_error_number -z -m"Universal_erebs.map"--stack_size=0x3B0 -express-m_di_express-rom_express-rom_intrad-rom-ine-express-rom-rom_ine-express-rom-rom_intrad-rom-rom-ine-express-rom-rom-rom-rom-rom-intrad-ine-ex-intrad_ine-ex-ine-express-ine-express-rom-in /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/lib rom_model -o "Universal_MDC.out"-lrts2800_ml.lib "./2806xRevB_FastSpinROMSymbols.lib""./IQmath.lib""./MDC_SOURCE 控制/ADC_MOADC.obj 控制/mware_SOURCE "/MDC_SOURCE "/ADC_MOADC./SOURCE "/ADC_CONTROL./MDC_SOURCE "/ADC_MOADC./ADC./ADC./ADC_SOURCE "/ADC./ADC./ADC_SOURCE 控制"/ADC_SOURCE "/ADC./ADC_MOADC./ADC./ADC./ADC_SOURCE

    '完成的构建目标:universal_MDC.out'
    '

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在该构建日志中看不到任何未解析的符号错误。 我是否缺少某些内容、或者这可能是与错误生成日志不同的构建日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您不会错过任何内容。 下面是生成的生成的屏幕截图。 您可以看到大量未解决的错误。 我在日志中看到了与您看到的相同的东西、并尝试对测试板进行编程。 我成功地欺骗了它。

    e2e.ti.com/.../screen-grab.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所以这些错误(只出现在 Problems 视图中、而不出现在构建控制台中)来自 Eclipse 内置的静态代码分析器。  虽然这些错误会误导开发者、但这些错误不是来自 TI 编译工具、因此不会影响编译本身。 如果编译工具/链接器确实生成了错误、则不会创建.out 文件。

    本页 介绍了代码分析错误以及如何解决这些错误。 将工程导入到新工作区中也会解决错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、有道理。 那么、如果误差不是真实的、那么生成的代码为什么会使电路板砖型呢? 唯一的代码变化是、一个常数稍微大于0.053至0.058。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将项目导入到新项目中会修复它。 谢谢。 对于电路板是如何被骗的、仍然感到困惑。