This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:无法关闭"从构建&quot 中排除;在项目中的文件上...

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/729981/ccs-tm4c1294ncpdt-unable-to-turn-off-exclude-from-build-on-files-in-the-project

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

男孩、我是否会得到奇怪的东西-

我在一个项目中有一些源文件、这些文件以某种方式(我不记得这么做)启用了"从编译中排除"选项。

到目前为止、我一直无法确定如何重新启用这些文件。  我可以单击下拉菜单中的"Exclude from Build"选项、但情况不变。  我可以打开 Build Settings 菜单、该选项将呈灰色显示。  有没有我不会看到的魔法吗?

我创建了一个新文件、它打开了"exclude from build"设置、但仍然无法将其关闭。

这与 CCS 8.1一同提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    请注意、CCS 有意自动排除某些文件。 一个示例是 TI-RTOS 自动生成的一些文件。 您在使用自己的源文件或生成的文件时看到的问题是什么? Project Explorer 中的文件屏幕截图也有助于澄清问题。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在这里-

    我无法打开这些文件的排除选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否执行以下操作:

    修改 Project Explorer 筛选条件以显示.*文件。为此,请转到以下菜单项:

    然后在出现的对话框中、确保未启用突出显示的选项:

    点击 OK、然后在'srC'文件夹中、检查是否存在名为.exclude 的文件:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、这里有一个.exclude 文件。  我删除了它、现在我得到了另一个错误。

    我的.cfg 文件被列为"exclude from build"、我无法将其关闭。  我确信这可能是一个简单的问题、但是...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、您的项目是 TI-RTOS 项目。 TI-RTOS 项目将创建一个'srC'文件夹并将生成的文件放置在其中。 此文件夹通过.exclude 文件自动从编译中排除。 此文件夹不包括在编译中、因为该文件夹的内容并不是编译的一部分。 否则可能会发生构建错误。 您是否也将自己的源文件放在'sr'子文件夹中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我的源位于 src 目录中。 我将它们移动到我创建的新目录中。
    但是、这并没有改变问题。
    我从该文件的位置删除了.cfg 文件、并在工程的顶层创建了一个新文件。 是否应该放置某些特定位置(因为'srC'不适用于我的源)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了'strc'文件夹和构建配置文件夹(如'Debug')之外、您还可以在任何位置使用它。 我通常会在项目文件夹的顶层看到 cfg 文件。

    将其移至顶层后、您是否仍然遇到构建错误?