This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28022:用于更改项目属性的热键

Guru**** 2512425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/747562/ccs-tms320f28022-hotkey-to-change-project-properties

器件型号:TMS320F28022

工具/软件:Code Composer Studio

有时、我想将项目属性设置为不擦除/编程闪存。

我通过菜单命令 Project->Properties->Debug->F28022闪存设置来执行此操作,然后在闪存程序设置下,我选择“Load RAM Only”(仅加载 RAM)。

当然、有时我确实想刻录闪存。

我是否可以...

1)制作热键(如窗口->首选项->常规->键)

或者可能更好

2) 2)在工具栏上创建一个图标以更改此设置。

谢谢、Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、忘记说我在 Win7 (32位)上使用 CCS v6.1.3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为,这一具体选择不可能有捷径。 最好的方法是使用 atl+enter 打开项目属性对话框

    另一种方法是创建一个小型 DSS 脚本、该脚本可以为您设置选项并将其转换为热菜单项。 但是、您会在调试会话处于活动状态时调用脚本、而不会更改工程属性中的选项:
    software-dl.ti.com/.../ccs_scripting_console.html

    谢谢
    Ki