工具/软件:Code Composer Studio
我的 DSP 开发板输入时钟从100MHz 更改为62.5Mhz,我的 DSP 的 PLL 和 DDR PLL 配置已相应地更改。
现在、当使用仿真器(JTAG),时、BIOS 可以引导并且一切正常。
但是、由于自动启动、主函数工作正常、但 BIOS_start 函数无法执行。
原因是什么?
主 函数为:
evm_init();
nand6657 =(platform_device_info*) malloc (sizeof (int)*50);
if (nand6657)
printf ("这是可以的");
其他
printf ("内存不足");
if (!(nandInit())))
{
printf ("init failed");
}
nand6657->width = 8;
nand6657->SPARE_SIZE = 64;
nand6657->column = 2048;
NandGetDetails (nand6657);
gpioInit();
emifinit();
Hwi_disable();
hwiCreate();
Hwi_enable();
BIOS_start();