This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:查看堆栈使用挂起 CCS

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/696547/ccs-tms320c6657-view-stack-usage-hangs-ccs

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

此时会弹出"Loading Stack Usage"对话框、并一直"旋转"。  唯一的选项是使用 Windows 任务管理器终止 CCS 进程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用的是哪个版本的 CCS? CCSv8.0版本中修复了一个已知问题(CCDSK-2978:堆栈使用情况视图挂起 CCS)。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Code Composer Studio
    版本:8.0.0.00016

    操作系统:Windows 7、v.6.1、x86/Win32


    显然它没有修复...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供您看到问题的输出文件? 如果您希望公开发送、请给我发送一封私人邮件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、因为您的网站与 CCS 一样容易受到影响:

    很抱歉、您上次请求时出现问题!
    站点脱机或发生未处理的错误。 我们很抱歉并记录了错误。 请重试您的请求、或者如果您知道网站管理员也会告诉他们。

    文件为21 MB。 它可能对您的服务器来说太大了。 几十年前、大多数公司停止使用 Comodore 64作为服务器...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上我们使用的是 Apple Iie :)

    是的、文件太大、无法附加到论坛。 我要求与我开始私下谈话、以便我们进一步讨论如何私下移交文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已移至私人讨论。 对于线程之后的用户、处理具有大量堆栈使用数据的较大输出文件时、"堆栈使用情况"花费的时间非常长。 它还会占用大量堆内存、这可能会导致"内存不足"的 Eclipse 错误。 我已提交错误。 跟踪 ID:CCSIDE-3348

    谢谢
    Ki