This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:ADS1251 参考演示代码

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1251, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556426/ads1251-ads1251-reference-demo-code

器件型号:ADS1251
主题: ADS127L11 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的   

 您能否提供  ADS1251 参考演示代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、刘比利、

    我们没有要共享的 ADS1251 示例代码

    但请注意、ADS1251 没有任何要编程的寄存器、并且具有只读接口。 您只需要在 MCU 中设置中断、等待 DRDY 从高电平转换为低电平、然后发送 24 个 SCLK 来读出数据。 这真的很简单

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、刘比利、

    此外、我要指出的是、ADS1251 是一款较旧的 ADC 、我们有许多新器件、这些器件可能会更适合客户。 此外、我们还提供了许多此类较新器件的示例代码

    如果您能告诉我们更多关于用户尝试测量的信号、他们需要的数据速率和分辨率、通道数量等的信息、我们可以提供 一个简短的新设备列表供您选择

    例如、24 位 ADS127L11 是一款较新发布的 Δ — Σ ADC、可提供出色的交流和直流性能、高达 1MSPS 的数据速率、多个滤波器选项和低功耗。 我们有该器件的示例代码+评估板。

    请告诉我

    -布莱恩