This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0386:削波电压

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC0386-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571281/amc0386-clipping-voltage

器件型号:AMC0386


工具/软件:

您好的团队、

 EC 表中的“削波电压“(=±1281V) 和“削波输出前的标称输入电压“(=±1251V) 之间存在细微差异。 你能告诉我这样做的原因吗?

此致、

森田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morita、  

    我刚刚与系统工程师确认、这是一个拼写错误。 我们已经有一个更新的数据表可供使用。 它应该会在两周内在 TI.com 上显示。

    此外、已有的 AMC0386-Q1 器件数据表是正确的。

    正确的值是+/- 1251. V.

    此致、

    Jiri Panacek