工具/软件:
我想问一下使用 ADS1261 和交流激励是否可以降低传感器的 1/f 噪声。 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://www.nve.com/Downloads/SB-00-101_Noise-in-TMR-NVE-Magnetometers.pdf
我的传感器是 TMR。 谢谢你。
您好 Kang Shoo Chang、
感谢您提供所需的信息
这是一个有趣的问题,我不确定我有一个 100%自信的答案。 但我相信答案是否定的
根据本文随附的 IEEE 白皮书、斩波应该有助于减少任何独立于偏置源的误差源。 这将是电阻器中的约翰逊噪声、热电偶效应、失调电压等 不过、 只有当分量偏置时才能测量 1/f 噪声、因此 1/f 噪声极性将随着激励信号极性的变化而变化。 因此、不应将其取消。
由于我只提供了快速摘要、因此请更详细地查看文档
-布莱恩
www.analogue.com/.../understanding-and-eliminating-1-f-noise.html
您好 Kang Shoo Chang、
它看起来不像您链接到的文章提供了任何测量数据来支持索赔、因此我不确定该怎么做。 我所介绍的白皮书有效地实现了您要描述的确切系统、然后展示了测量频谱如何具有 1/f 分量。 再说一次,我自己没有获取数据,所以我不能保证你我的陈述是事实,但我有的信息表明 ,他们是。
我还猜 TMR 制造商会宣传这样一个事实、即交流激励是消除传感器 1/f 噪声并提高测量性能的有效方法。 我在他们的网站上没有看到这方面的任何信息、您能从他们那里找到有关此主题的任何信息吗?
如果您发现任何相互冲突的信息或最终获取测量数据、请告知我们
-布莱恩