This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7056:有关 Tjmax 和 Topr 温度范围

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7056, ADS7046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1575903/ads7056-regarding-the-tjmax-and-topr-temperature-ranges

器件型号:ADS7056
主题中讨论的其他器件:ADS7046

工具/软件:

尊敬的 TI 产品工程师:

ADS7056 的数据表未指定结温。

请告诉我相应的温度范围。
或者请将其包含在数据表中。

www.ti.com/.../ads7056.pdf

谢谢你。
JUNJI,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ADS7046

    工具/软件:

    尊敬的 TI 产品工程师:

    ADS7046 的数据表未指定结温。

    请告诉我相应的温度范围。
    或者请将其包含在数据表中。

    www.ti.com/.../ads7046.pdf

    谢谢你。
    JUNJI,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji:

    很抱歉迟到了。 下面的代码适用于 ADS7056 和 ADS7046。

    假设 Tjmax 处于最高环境温度下、功率耗散最大。 由于在 125°C 下指定了最大工作环境温度、因此我们可以使用最大功率耗散和热阻来确定 Tjmax。  

    我们可以根据最大电压和最大电流消耗来获得功耗。 最大工作电压为 3.6V。 保守地说、将总电流消耗设为 3mA。 这相当于 10.8mW 的功率耗散。

    结至环境热阻为 177.5°C/W、因此 10.8mW 的功率耗散相当于 1.917°C 增加。 因此、Tjmax 为 126.917°C 

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel-San:

    客户理解。
    该请求已立即得到解决。
    感谢您的详细说明。

    JUNJI,