Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF
Thread 中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF
工具/软件:
您好、
我们需要每通道调整转换器的增益和失调电压、但规格中的信息不足
解释寄存器中的值及其对转换值的最终影响之间的关系。
目标寄存器为 OSFx(12 位)和 GAINx(5 位)。
在我们的系统上、满量程设置为 1000mV。
我尝试通过“相对“成功的测量来推断两者的值、但我们希望得到确认。
每个寄存器单元值的偏移变化为 0.017mV。 它是否遵循 TI 理论值?
尽管我在增益方面并没有真正成功、因为默认校准值位于 0x10 上、但更改为 0 实际上并不会改变看到的值、但是
从 0x10 更改为 0x3f 会得到 0.8%的相对正增益、这似乎是在另一个线程中 TI 绅士发表评论之后出现的。 现在,我不明白为什么
增益寄存器值 0x0 和 0x10 之间没有变化、这有什么想法吗?
感谢您的帮助、
Jean