This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908:AMC7904:关于在 TDD 应用中使用 AMC7904 进行控制输出时序控制的建议

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581414/amc7908-amc7904-proposal-for-controlled-output-sequencing-using-amc7904-in-tdd-applications

器件型号:AMC7908
主题中讨论的其他部件:AMC7904

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 AMC7904 为功率放大器提供栅极电压。 但是、上电和断电时序目前受 PCB 布线长度的影响、这会引入不受控制的延迟。

为了实现更可靠和更可预测的序列、我们正在探索在 AMC7904 的输出之间引入受控延迟的替代方法。

最初考虑在输出端添加电容器、但事实证明、这种方法在 TDD 应用中存在问题、尤其是在快速开关事件期间。

因此、我们正在寻找一种解决方案(最好使用 AMC7904 中可用的功能或通过外部数字控制)、使我们能够精确地管理输出激活之间的时序、而不受物理路由限制。

谢谢、

Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    您能解释一下所看到的具体时序问题吗? 您是否担心不同的 PA 栅极会在不同的时间看到 OUTx 功能斜升至 VGS 导通电压?

    启动时、DAC 自动锁存至其预编程值。  仅当 DRVENx 引脚置为有效时、OUTx 引脚才会斜升至适当的 DACx 通道值、如下图所示(假设您使用的是硬件 DRVEN 控制方案)。   

    您是否需要与多个通道共享 DRVENx 输入、并且由于 PCB 变化、栅极会在不同的时间偏置?

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您的理解是正确的。

    由于 PCB 变化、DAC 输出会在不同的时间到达、这与功率放大器的上电序列不匹配。

    因此需要询问 AMC7904 是否能够调整这些延迟。

    还有一个问题是 DAC 输出的驱动能力、假设功率放大器的要求是在每个 DAC 的输出端有一个 10uF 的去耦电容器(分流器)。 但是当我添加 10uF 电容器时、由于电容器的潮湿行为、TDD 开关会产生问题、如何解决这个必须使用栅极电容器的问题。

    谢谢、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    1.您需要错开 DRVENx 引脚以同步栅极电压转换。   

    2.我不建议 OUTx 引脚上具有如此大的电容、因为您会失去所有快速 TDD 切换能力。  假设您在 DAC1/2 引脚和 CLAMP1/2 上有大电容器、它们通过低阻抗开关 (~1 –2Ω) 连接到 OUTx 引脚。  因此、虽然 PA 需要噪声滤波电容器、但您可以假设实际上具有该电容、只是由低串联电阻隔开。  如果要处理更高的频率噪声、您仍然可以在引脚上放置一些较小的电容器、例如 1nF 至 10nF。   

    我建议使用 AMC7904 来测试 PA 的射频性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    一些针对输出延迟的其他选项:
    如果您需要 DAC0/3 早于或晚于 OUT1/2 启动、可以选择将 DAC0/3 驱动器切换至软件切换、而不是硬件切换。 这样、您就可以更好地控制首先运行的输出。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    感谢您的快速响应。 我们将根据您的建议遵循。

    因此、我可以在其中一个 AMC 寄存器警报配置寄存器(偏移:0Eh)中看到、利用此信息、我们可以使 DAC0 和 DAC3 输出为静态输出、也就是说、在 TDD 工作期间无需切换电压。

    如果没有、提供是否有任何其他寄存器可以使这些 DAC0、并且 DAC3 输出是静态的。

    谢谢、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    具体取决于您使用的是 I2C 还是 SPI。 我将介绍这两种情况:

    I2C:
    使用寄存器 0x0D、驱动使能选择寄存器。 将位 0 和 5 设置为“1"以“以将 DAC0 和 DAC3 设置为软件切换。 然后、使用寄存器 0x0C (DRVEN) 通过位 0 和 5 来打开和关闭这些 DAC。

    SPI:
    使用寄存器 0x0C、即 DRVEN 寄存器。 将位 0 和位 5 设置为“1",“,以、以将 DAC0 和 DAC3 设置为软件切换。 然后、您可以通过位 8 和位 13 打开和关闭 DAC。 OUT1 和 OUT2 仍将随 DRVEN 引脚切换。

    此外、我相信您可以将 DRVEN 选择位存储在 EEPROM 中、因此您无需在每次启动时对其重新编程。 但是、由于这些位未保存、您在启动时需要将 DAC 设置为“开启“状态。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    感谢您的澄清。

    我们使用的是 I2C 协议 外设。 我还有几个关于的问题 AMC7904.

    1. LUT 寄存器 都配置了与每个相对应的增量值 4°C 温度增量 。 假设实际温度是 42°C 、它不是 4 的倍数、并且介于 40°C 和 44°C 范围之间—在这种情况下、LUT 如何工作? 器件是否在两个最接近的 LUT 条目之间执行插值?

    2. 我对的理解 启动计时器 使用进行选择 TMRCNT[1:0] 不太清楚。 该配置在上电期间仅应用一次、对吗? 几纳秒 TDD 模式 、我正在尝试确定 DAC 是否输出默认值 VSS 电压 将栅极驱动器接地、如果它应用了 偏置电压 根据的静态电流要求 功率放大器 (PA) 。 在这两种情况下、 PA_ON 信号保持高电平。 那么、在这种情况下、启动计时器的具体用途是什么? 我正在尝试了解它对 PA 偏置序列的实际影响。

    3. 继续说第二点、我在将 TMRCNT 配置为 1ms 至 15ms 时看到了性能差异。 需要对此进行更明确的说明?   

    谢谢、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    1.器件首先截断温度值。 在您的示例中、它会在截断 42C 后将 LUT 值设置为 40C。 然后、ALU 获取剩余温度数据并在 40°C 和 44°C 值之间线性插值、从而为 42°C 提供大致准确的值。

    2.第 40/41 页的第 7.3.6.2.1 节“启动序列“更好地描述了此功能。 TMRCNT 仅在启动时。 我已经做了一些笔记的图片保罗之前发送启动. 在启动期间、器件始终通过将所有输出设置为 VSS 电压(启动模式)来启动。 在器件确定所有电源电压均正确后、将 DAC 设置为最小值 DAC = 0x0000(唤醒模式)。 在唤醒模式下、它会运行两次温度转换并在 LUT/ALU 中设置 DAC 值。 完成此操作后、器件将进入警报模式。 这是为了在这里提供 DAC1/2 和 CLAMP1/2 的时间以达到其最终电压。 由于大多数应用在这些 DAC 上都需要高电容器负载、因此转换至最终 DAC 电压可能需要一些时间。 默认情况下、TMRCNT 配置为 15ms、这反映在图中该周期的时长中。 一旦 TMRCNT 计时器完成并且没有警报、器件就会进入正常模式。

    由于启动时强制 VSS 电压、我们一般建议将 VSS 设置为接近引脚开关、因为我们知道、某些 PA 不允许非常低的栅极电压。

    3.你看到了什么样的性能差异?

    谢谢、
    Erin