This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:数据表查询

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE11612-SEP, TMP461-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581764/afe11612-sep-datasheet-inquiry

器件型号: AFE11612-SEP
主题中讨论的其他器件: TMP461-SP

您好专家、

我正在考虑在摄像机设计中使用 AFE11612-SEP 器件、并想澄清一些有关远程温度传感器要求的问题。 我们的 CMOS 成像传感器具有 2 个用于温度测量的 PNP 基板晶体管。 首先、我想确定我们是否可以使用这些晶体管进行温度测量。

 数据表的第 7.3.2.1 节中指定了 4 个条件、我想得到关于条件 3(“基极电阻小于 100Ω“)的一些澄清。 应使用哪种方法来测量基极电阻? 以及电流。

第 7.3.2 节中的图 7-5 展示了 D-引脚的内部偏置。 在我们的示例中、PNP 遥感晶体管作为二极管连接(基极连接到位于基板上的集电极)、有通过 OUT 成像传感器的基板到 GND 的低阻抗连接。 使用作为晶体管连接的遥感晶体管(发射极到 D+、基极到 D-,集电极到基板)会更好。 AFE11612-SEP 数据表中未提及此类连接、但展示了 TMP461-SP 器件多次、该器件似乎使用非常类似的远程温度传感方法。

此致、

亚历山大·霍罗赞斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    除非您知道电路中增加了任何电阻、否则可以忽略该要求、因为可以假定您的晶体管处于低阻抗状态。 我们主要希望避免电路中的电阻导致 D+和 D-之间的电压差过大的情况。

    D-接地很好、只需确保 D-也连接到晶体管。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我担心 D-引脚接地会导致连接到 D-引脚的内部偏置电压短路、如图 7-5 所示。 我找不到此 Vbias 的任何规格。