This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684A:ADS8684 Vref 错误

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1584658/ads8684a-ads8684-with-wrong-vref

器件型号: ADS8684A

大家好、10 块电路板、其中 ADS8684A 的 Vref 为 3.75 伏、而不是 4.096 伏。 此电压在引脚 7-REFCAP 和 5-REFIO 上。 请参阅下面的原理图。 您能否就此问题提出建议? 谢谢

immagine.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    感谢您的发布。 一些问题:

    1. REFIO 引脚是否连接到外部任何其他位置?
    2. 是否有正在测量正确 REFIO 值的其他电路板?
    3. 您能否在具有 3.75V REFIO 的电路板上探测 AVDD?

    此致、

    Samiha