Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
器件型号: ADS124S06
工具/软件:
尊敬的支持团队:
当未安装使用 MUX 的 6 个通道 RTD 之一时、ADS124S06 会卡住。 切换 P18 (RESET) 后、它会起作用。 可能是由于没有电流流过基准输入的电阻器、基准电压的 0VDC 会导致该电流。
您能告诉我们为什么会发生这种情况吗? 如何解决? 谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi IronChef Han、
您能否澄清“ ADS124S06 卡住“的含义? 它是否卡在某个值? ADC 不会响应? 请在您的回答中清晰详细
是的、如果 RTD 断开连接、IDAC 接地路径会断开、从而没有电流流过基准电阻器。 这意味着基准电压约为 0V、因此输入端的任何微小残余电压(例如 ADC 失调电压)都会产生满量程代码(可以是正的,也可以是负的)
-布莱恩
Hi IronChef Han、
来自 ADC 的 DRDY 引脚是否为“就绪“信号? 或其他什么吗?
RTD 断开连接时、应该没有理由使 ADC 停止正常工作
您能否提供显示此行为的逻辑分析仪捕获结果? 希望您能捕获所有 6 个通道的数据回读、或者至少直到第 4 个通道“卡住“为止。 请在图中包含 DIN、DOUT、CS、SCLK 和 DRDY、以便我们可以查看
-布莱恩
您好、Bryan、 感谢您的时间和支持。
很抱歉延迟的回复—我们最近一直专注于一个优先级更高的项目。 经过进一步调查、我们确定了几种可以解决该问题的条件:
安装所有 RTD 后、不会出现问题。
仅安装一个 RTD 时、移除 R+路径上的 CAP1 (10nF) 可解决该问题。
仅安装一个 RTD 时、分别移除 R+、S-和 R-路径上的 CAP2、CAP3 和 CAP4 (100nF) 也可以解决该问题。
当单独选择每个 RTD 时、不会出现问题。
我们观察到、此问题会导致寄存器值恢复为其默认设置。 有关更多详细信息、请参阅随附的文件。
根据我们的调查结果、SPI 似乎不太可能是根本原因。 然而、问题的确切原因仍未确定。 您能否帮助我们进一步调查并确定根本原因?


尊敬的 Han:
布莱恩现在已经不在办公室了,让我看看我能不能提供帮助。 由于寄存器值正在复位、因此似乎无意中复位了器件。 发生此问题时、您能否监控/RESET 引脚?
DRDY 引脚的“就绪“信号是否正常? 您能否分享显示此行为的逻辑分析仪画面?
“当每个 RTD 分别选择时“是什么意思?
多路复用器是否也会作为该例程的一部分进行切换?
您是否可以共享原理图、至少是第 4 个 RTD 的 ADC 和信号路径?
谢谢、
Maggie
谢谢 Maggie、
发生此问题时、能否监视/reset pin?
是的、我看到了、但没有发现复位信号上有任何干扰。
是否有来自 DRDY 引脚的“就绪“信号? 您能否分享显示此行为的逻辑分析仪画面?
是、“就绪“信号来自 DRDY 引脚。 发生问题时、DRDY 引脚保持高电平状态。
“您的意思是“当每个 RTD 单独选择时“?
这表示 RTD 通道没有迭代循环。 当单独测试单个 RTD 时、不会出现问题。
多路复用器是否也会作为此例程的一部分进行切换?
是的、
您是否可以共享原理图、至少是第 4 个 RTD 的 ADC 和信号路径?
请查找 RTD 电路的附件。 拆下电路中的 C50 可解决此问题。
此外、我附加了一个 AVDD 的快照、其中显示了干扰。 是否会导致 ADS124S06 重置?
谢谢 Maggie,我观察到这一点,但它的持续时间是在 0.5µs 。 它是否仍会导致复位? 一个问题仍然存在:为什么从 IDAC 路径上移除电容器可以消除该问题?
只要地址线 (RTD_MUX_FIL_A0、A1 和 A2) 发生变化、就会观察到 AVDD 上的波动。 移除电容器 C40 可减轻波动、并且 ADC 正常运行。 如果 C40 仍然安装、波动幅度会增加、从而导致 ADC 操作不当(?)。
添加了 AVDD 波形的快照、以显示安装了 C40 和移除了 C40 时两种情况之间的差异。 


LDO (TPS7A9101DSKT) 用于为 ADC 提供 AVDD 电源、但建议不要充分抑制噪声。
Hi IronChef Han、
感谢您提供该测试的结果
听起来您安装了一些 RTD、有些 RTD 未安装、另外还有 IDAC 电流从 AIN2 和 AIN4 流出。 因此、当您从安装了 RTD 的通道切换到未安装 RTD 的通道时、两个电流源不再具有接地路径并有效打开。 因此、这些引脚 (AIN2 和 AIN4) 被拉至电源 (AVDD)。 当系统从 RTD 安装的通道切换到未安装 RTD 的通道时、系统会导致电源电压下降
切换后[quote userid=“651180" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573880/ads124s06-ads124s06-is-stuck-when-rtd-is-floating/6062940 复位 信号在 P18 时、我们进行了 3 小时的测试、在此期间未出现问题。这是否意味着切换 RESET 引脚时、即使安装了 C50 并且即使未安装某些 RTD、也不再出现问题(持续 3 小时)? 如果没有、您能否说明哪些条件导致此陈述正确?
如果是、您能否每次切换 RESET 引脚、这样问题就不会再发生了?
我也认为您不需要 C50、不知道为什么您的电路中会出现这种情况。 您提到、它适用于您目前提供的信息中没有显示的不同电路? 对于电路配置、我至少可以看到它
如果您仅测量一个通道、但该通道未安装 RTD、您是否仍然看到该问题? 我想了解这个问题是由于开关导致的、还是由于 RTD 断开连接、IDAC 被拉至电源轨并且没有基准电压而发生的。 同样、这些情况都不应导致电源电压下降、从而使器件复位
-布莱恩
谢谢 Bryan、
听起来您安装了一些 RTD、但某些 RTD 未安装、而且 IDAC 电流也从 AIN2 和 AIN4 流出。 因此、当您从安装了 RTD 的通道切换到未安装 RTD 的通道时、两个电流源不再具有接地路径并有效打开。 因此、这些引脚 (AIN2 和 AIN4) 被拉至电源 (AVDD)。 当系统从 RTD 安装的通道切换到未安装 RTD 的通道时、某些情况会导致电源电压下降
即使禁用来自 AIN2 的 IDAC 电流、该问题仍然存在。
切换后可以、 当切换 Reset 引脚或 ADC 由固件复位时、不会发生该问题。
我也不认为您需要 C50、我不知道为什么您的电路中会出现这种情况。 您提到、它适用于您目前提供的信息中没有显示的不同电路? 对于电路配置、我不需要至少可以看到是的、我将移除 C50。 之前添加了该滤波器、有助于降低两个电路板之间的潜在噪声。 我之前分享的原理图没有表明电路板差异。请查看更新后的 one.e2e.ti.com/.../5460.RTD-for-TI.pdf
如果只测量一个通道、但该通道没有安装 RTD、您是否仍然看到该问题? 我想了解这个问题是由于开关导致的、还是由于 RTD 断开连接、IDAC 被拉至电源轨并且没有基准电压而发生的。 同样、这些情况都不应导致电源电压下降、从而使器件复位我们在未安装 RTD 的情况下测试了六个通道、但仍然发现了这个问题。 如您所建议、我们将尝试仅测量一个通道、而不测量 RTD。
再次感谢 Bryan。
谢谢 Bryan、
听起来您安装了一些 RTD、但某些 RTD 未安装、而且 IDAC 电流也从 AIN2 和 AIN4 流出。 因此、当您从安装了 RTD 的通道切换到未安装 RTD 的通道时、两个电流源不再具有接地路径并有效打开。 因此、这些引脚 (AIN2 和 AIN4) 被拉至电源 (AVDD)。 当系统从 RTD 安装的通道切换到未安装 RTD 的通道时、某些情况会导致电源电压下降
即使禁用来自 AIN2 的 IDAC 电流、该问题仍然存在。
切换后可以、 当切换 Reset 引脚或 ADC 由固件复位时、不会发生该问题。
我也不认为您需要 C50、我不知道为什么您的电路中会出现这种情况。 您提到、它适用于您目前提供的信息中没有显示的不同电路? 对于电路配置、我不需要至少可以看到是的、我将移除 C50。 之前添加了该滤波器、有助于降低两个电路板之间的潜在噪声。 我之前分享的原理图没有表明电路板差异。请查看更新后的 one.e2e.ti.com/.../5460.RTD-for-TI.pdf
如果只测量一个通道、但该通道没有安装 RTD、您是否仍然看到该问题? 我想了解这个问题是由于开关导致的、还是由于 RTD 断开连接、IDAC 被拉至电源轨并且没有基准电压而发生的。 同样、这些情况都不应导致电源电压下降、从而使器件复位在没有 RTD 的情况下测试了单个通道、未观察到问题。
再次感谢 Bryan。
Hi IronChef Han、
这确实是一组奇怪的行为:
(如果这些结论中有任何一个不正确,请告诉我)
我不知道这里还有什么建议、至少该列表中的前两项似乎是对您的板上发生的任何事情的合法权变措施。
我假设多个电路板上会发生这种情况? 还是只有一个?
-布莱恩
您好 Bryan、
我假设这是在多个电路板上发生的吗? 还是只有一个? [/报价] 是的、这种情况发生在多个电路板上。
谢谢
Hi IronChef Han、
[quote userid=“651180" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573880/ads124s06-ads124s06-is-stuck-when-rtd-is-floating/6115706 ]如果重置 ADC 一次(大概在安装 C50 的情况下、如果在某些 RTD 的通道之间切换、切换问题仍会持续、即使已卸载【是】是的、 当切换 Reset 引脚或固件重置 ADC 时、不会发生问题。
所以我理解正确:如果您切换重置、问题将永远彻底消失。 但是、如果切换电源(然后不切换复位)、问题是否仍然存在? 是这样吗?
如果是、那么听起来 ADC 启动时处于奇怪的状态、切换 RESET 实际上会将器件复位至正确的状态。 我看到您具有通过铁氧体连接的分离接地 (AGND 和 GND)。 我们通常建议模拟和数字都使用一个公共接地层。 ADC 接地可能在启动期间被拉开、这正是导致这种奇怪状态的原因。 然后、在接地端“稳定“后、复位实际上会将器件置于正确的状态。
-布莱恩