This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:ADC16DV160

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1588372/adc16dv160-adc16dv160

部件号: ADC16DV160

您好、

对于欠采样应用、我们需要器件的带宽图、如果我们从另一个制造商更改为该器件、这是一个重要的标准。

因此、S&H 在频率范围内的表现值得注意、尤其是在 1400MHz 范围内。 了解 2GHz、4GHz 和 6GHz 的灵敏度损失会很有帮助。  

因此、它应在 1400MHz 附近约–3dB。 但 6GHz 时有多少 dB 呢?

我们知道 SNR 损耗、回波损耗、压缩 Aso。 因此、对于测试 SO-20dBFS 或–10dBFS、信号可低至 200mV pp。

请您提供一些测量数据、仅供参考。 我们知道器件差异、工艺差异。 但它将为我们提供一个重要的线索,如果我们可以在我们的应用程序中使用该设备。

数据类似:在评估板上、我们使用 400mVpp 或 –4dBm 50 Ohm 进行了测试、

信号振幅在 2GHz 下为–6dB、在 3GHz 下为–12dB、在 4GHz 下为–20dB。

您能为我们做一下吗?

 

此致、

Gerhard。