Other Parts Discussed in Thread: AMC60704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: AMC60704
您好的团队、
我对 AMC60704 中 IDAC 的余量电压有疑问。 根据数据表、所需的最小余量电压为 0.4V。 它是否也适用于使 IDAC 的输出电流控制保持良好状态? 我的意思是、需要 2V 或 2.1V 等更多电压来保持 IDAC 的输出电流控制正常。

此致、
山本俊介