This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:停止和启动 ADS1278 时钟

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1605689/ads1278-stopping-and-starting-ads1278-clock

器件型号: ADS1278

您好:

我面临的情况是、我在高分辨率模式(SPI 离散输出数据格式)下使用 ADS1278、并且不希望转换器始终运行。 我想知道我是否可以在转换之间停止 ADC 时钟、然后在任意时间段后启动、不会发生任何奇怪的情况、也不会让 ADC 进入某种异常状态。  我要确保在 ADC 发送数据的实际数据读取期间没有停止时钟。 我无法访问断电线路、这些线路都是硬接线的。  

谢谢、

Lucy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    您可以使输入时钟空闲以降低功耗、但随后需要在再次启动时钟时让数字滤波器重新稳定。  在高分辨率模式下、这至少需要 78 个转换周期、或 78* 512=39936 个时钟周期、外加一些调制器稳定的时间。  

    我建议在较长的空闲时间后重新同步 ADS1278、这样可以确保调制器稳定。  在重新启动时钟后将 SYNC 引脚置为有效、在这种情况下、总时间将为 129 个数据转换周期、即 129* 512=66048 个时钟周期。  然后、您可以在/DRDY 下降沿之后读取转换结果。

    如果我通过您与您的 TI E2E 账户关联的电子邮件与您联系、可以接受吗?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    当然、我有几个跟进问题、您可以发送电子邮件至 lfanell@sandia.gov 、然后我会回复吗?

    谢谢、

    Lucy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    接下来、我将关闭此主题、并通过电子邮件与您联系。

    此致、
    Keith