我们正在单端模式下使用 ADS7828-Q1。 我们的设计采用了所有8个通道。 我们使用内部参考,芯片使用+3.3V 供电。 在 REFIN/REFOUT 引脚上,我们有一个0.1uF 电容器。 (随附原理图片段。) 我们的 I2C 总线配置为100kHz。
我们正在通过 将 1.03V 信号输入到输入中进行测试。 使用2.5V 参考时,信号读数正确,读数为1.03V,超过2.5V 刻度,即41.2%
许多回回读后,我们突然读出31.1%。 就像我们在3.3V 刻度上读取相同的1.03V 电压一样。
转换器 PD1,PD0设置已多次验证。 我们将持续打开转换器,并持续使用内部参考。
这一问题似乎难以再现。 作为下一步,我们将尝试密切监控 VDD 引脚和 REFIN/REFOUT 引脚,以查看问题发生时他们正在执行的操作。
是否有任何东西会导致芯片 突然将其内部参考(或刻度)从2.5V 更改为3.3V?
谢谢你,
瑞安