This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828-Q1:AIN 读数似乎参考电压从2.5V 更改为3.3V

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070676/ads7828-q1-ain-reads-as-though-reference-is-changing-from-from-2-5v-to-3-3v

部件号:ADS7828-Q1

我们正在单端模式下使用 ADS7828-Q1。  我们的设计采用了所有8个通道。  我们使用内部参考,芯片使用+3.3V 供电。  在 REFIN/REFOUT 引脚上,我们有一个0.1uF 电容器。  (随附原理图片段。) 我们的 I2C 总线配置为100kHz。  

我们正在通过 将 1.03V 信号输入到输入中进行测试。   使用2.5V 参考时,信号读数正确,读数为1.03V,超过2.5V 刻度,即41.2%

许多回回读后,我们突然读出31.1%。  就像我们在3.3V 刻度上读取相同的1.03V 电压一样。

转换器 PD1,PD0设置已多次验证。 我们将持续打开转换器,并持续使用内部参考。

这一问题似乎难以再现。 作为下一步,我们将尝试密切监控 VDD 引脚和 REFIN/REFOUT 引脚,以查看问题发生时他们正在执行的操作。

 是否有任何东西会导致芯片  突然将其内部参考(或刻度)从2.5V 更改为3.3V?
谢谢你,

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    使用内部参考时,应该为2.5V,除非您提供了外部参考(您不是),否则我看不到它如何改变。 我会有点担心在执行测量时参考没有得到确定,但从您的帖子中,您将始终保留参考。 这是正确的吗? 如果您要关闭参考,则需要足够的时间让参考在打开后稳定下来。  

    您是否能够探测到 REFOUT 引脚并对其进行监控? 是否有任何其他与 REFOUT 或 VDD 连接的部件未在示意图中显示?

    我认为监测 VDD 也是一个好问题,我希望看到 VDD 在测量偏差时的行为。  

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦,谢谢你的回复。   此后,我们对 REFIN/REFOUT 以及+3.3V 进行了一些监控。  我们的+3.3V 电源发出噪音,导致 REFIN/REFOUT 跳至+3.2V!!!   (甚至是短暂的)。   在我们监控的这些事件中 , 数据读取只是正常的。  我们怀疑数据扩展到+3.3V 范围的时间,事件 的规模要大得多。

    我们正在搜索+3.3V 噪声的来源。  我们计划在未来添加外部参考。   近期,我们计划在两次转换之间关闭 ADC 电源。  目前,我们从未关闭它。   考虑到我们看到的噪音很容易再现,芯片似乎运行得很强劲。

    目前我没有其他 问题,因此我将 把这个问题标记为 已解决。

    感谢您的参与,祝您度过美好的一天!