This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS129x 输入 ESD 保护二极管是否可以拆除以减小印刷电路板面积?

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071982/ads1292-does-ads129x-input-esd-protection-diode-can-removed-or-not-for-reduce-pcb-area

部件号:ADS1292
“线程:测试ADS1298”中讨论的其它部件

尊敬的。     

   以下我对来自中国客户的 ADS129x 芯片有两个问题,希望咨询产品线。 请帮助确认。  

 1. ADS129x 需要两个二极管用于输入端的电压钳。 是否可以移除这些以减小 PCB 尺寸? 我认为人体的 ESD 可能会损坏芯片。 我是对的吗?

 对于 ADS1298,当未连接或脱落 LLD 电极时,ECG 是否正常工作? 我认为如果未连接 RLD 电极,客户将获得不正确或不准确的测试结果,我对吗?

 非常感谢您的帮助!  

Bill。Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    1. 我仍建议使用外部 ESD 保护二极管。 ADS 内部二极管仅适用于 HBM 和 CDM。 这主要是为了防止制造和组装 ESD 事件,而不是最终使用 ESD 事件。

    无 RLD 电极,

    a) ECG 信号链的阻抗由 RLD 偏置电阻器限制,该电阻通常在莫姆范围内。

    b) ECG 输入容易受到电源线干扰耦合的影响,因为用于设置身体偏差的机制较弱(通过偏置电阻器)。