线程中讨论的其它部件: ADS1299
大家好,
我的一位客户正在评估其新产品的 ADS1299-4。
它们使用输入电流源模式, 如图36 DC 导联脱落激励选项中所述
在 ADS1299数据表版本 SBAS499C 的第31页上。
目前,他们有以下问题。 请给我回复。
问题1. INP 端子和 AVDD 1之间需要多少电压才能保持内部电流源的恒定电流模式?
是否超过0.5伏?
问题2. 他们发现,即使 AVDD-INP 电压超过0.5V,源电流也会随着 INP 电压的增加而下降。
您是否有任何“AVDD-INP”与“源电流值”关系的数据或图表?
请你作出答复。
此致,
卡祖亚。