“线程”中讨论的其它部件:TMS570LS1227
您好,
我们的一些使用上述部件的控制板无法配置 Auto-1模式。 尽管在其余板上工作正常。 我们正在尝试确定启动配置中是否存在问题,或者是否有故障批次? 以下是以2ms 间隔发送的 SPI 命令:
0x4200 (重置设备及其寄存器)
0x0000 (等待确认寄存器已重置)
0x2840 (auto-1模式,启用编程,计数器增量,5V 范围,正常操作, SDO 上的信道地址)
0x0000 (在 auto-1模式下继续操作)
最后一个命令以2毫秒的时间间隔发送,以保持在自动-1模式下运行。 在有故障的控制板中,我们注意到通道地址没有增加。 多次强制执行 auto-1配置后,它会随机开始工作。 但我们担心的是,我们需要强大的配置例程。 能否确认上述 SPI 配置是否正确? 是否存在任何潜在问题? 我们还对信号和 波形进行了范围界定,这些信号和波形与发送的命令一致。
此致
努曼·萨迪克