This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11EVM-PDK:连续捕获用例是什么?

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075169/ads127l11evm-pdk-continuous-capture-use-case

部件号:ADS127L11EVM-PDK
线程中讨论的其它部件:ADS127L11

大家好,团队

希望你们做得好!

我已将 ADS127L11评估版连接起来并与之混淆了一点。 我有几个部件可以在主板上换用,以获得收益,并将其设置为适合我的应用的适当级别。 一个问题——“捕获->连续捕获”有何作用?

 

我希望能够采集数据长数据集,2097152样本似乎是最大的。 我希望我可以通过连续拍摄选项进行更长的录像。 但似乎什么也不做。

如果你需要更多信息,请告诉我!

谢谢,
康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康纳,

    连续捕获实际上是自动重复捕获。  选择连续捕获并单击“捕获”按钮后,GUI 将捕获选定样本的数量,传输到 PC,显示结果,然后自动开始另一次捕获,直到再次按下“捕获”按钮取消。  此操作模式对于 EMI 测试,调试通信等非常有用。 数据不连续;由于 GUI 处理和显示数据的时间较长,因此数据中存在较大的间隙。   

    当前版本的 GUI 仅支持最多2M 个连续数据样本。  计划未来将支持“日志到箱文件”,该文件最多可捕获4G 样本,前提是 USB 总线和 PC 可以跟上数据速率。  但是,这是二进制数据,您需要 Matlab 等软件工具来导入和显示数据;Excel 或记事本不支持此原始数据格式。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith!