This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:关于 LMPS 输出配置的建议|| DACx 和 FETDRVx 引脚

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079900/lmp92066-suggestion-on-lmps-output-provisions-dacx-and-fetdrvx-pins

部件号:LMP92066
我们知道,LMP92066有内部开关,用于在发生 TDD 时将偏置电压设为0V。
我们希望提供 DAC 和 FETDRV 引脚功能
根据原理图,如果我们使用 FETDRVX 配置,我们需要在 DACX 引脚中使用10uF 保护罩,如下图所示。
请找到我们的实施计划,并告诉我们反馈,
请注意,为了简化,我们只考虑了 DAC0和 FETDRV0引脚,这同样适用于 DAC1和 FETDRV1引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这一实施将奏效。  

    最佳

    Katlynne Jones