This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:单导联心电图输入阻抗

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080085/ads1291-single-lead-ecg-input-impedance

部件号:ADS1291
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,Evryone  

我想使用不带 RLD 的 ADS1291测量心电图电路的输入阻抗。  

如何测量?  

或者,如果知道 没有 RLD 电极,如何在标准60601-2-27-201.12.1.1.101.3中应用测试?  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector,

    ADS1291数据表中列出的输入阻抗规范主要是没有外部电路的输入阻抗。 对于整个系统设计的输入阻抗,您需要遵守标准认证文档中描述的测试程序。

    请搜索此 E2E 论坛,因为有关此主题有几个类似的帖子。 您可以在此窗口右侧面板的“相似主题”部分中找到其中一些帖子。

    谢谢

    -TC