This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261EVM PWDN PIN 问题?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079171/ads1261evm-ads1261evm-pwdn-pin-problem

部件号:ADS1261EVM

您好,

 我的 MCU 和 ADC 存在 SPI 接口问题

从 MCU 向 ADC PWDN 引脚发送高值,但 ADC PWDN 引脚低,

当我 用万用表检查 ADC 芯片引脚和接地引脚时(断电状态)

电阻值之间的 ADC 引脚16 (DGND)和 PIN7 (PWDN)为77欧姆,

请指导我 如何解决此问题。

谢谢你

兰吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,兰吉斯,

    您使用的是修改的 ADS1261EVM,还是库存的 ADS1261EVM,并且您使用的是默认的 EVM GUI?

    如果您使用的是未经修改的 ADS1261EVM,您是否发送了“断电”命令,但没有发生任何情况?

    如果您使用的是已修改的 ADS1261EVM,您如何修改主板? 请您具体解释主板的配置以及与 ADC 的通信方式吗?

    布莱恩